Contact Nexans ACT2022
 
 

Glossaire

 

Abondement

Somme versée sous forme d'actions gratuites par Nexans venant en complément des sommes investies par ses salariés dans le cadre d’un dispositif d’épargne salariale. Les versements peuvent être abondés conformément aux règles et plafonds fixés par le règlement du Plan d’Epargne Groupe International de Nexans (PEGI).

Décote

Différence entre le Prix de Référence et le Prix de Souscription.

Dividendes

Partie du bénéfice net d’une société distribuée aux actionnaires, à la fin de chaque exercice, sur décision de l’Assemblée Générale.

FCPE (Fonds Commun de Placement d’Entreprise)

Un Fonds Commun de Placement d’Entreprise (FCPE) est une copropriété de valeurs mobilières réservée aux salariés d’une entreprise. Il est divisé en parts.
Lorsque vous participez à l’Offre, votre investissement est apporté à un FCPE qui acquiert les actions, en votre nom et pour votre compte.
Vous devenez alors porteur de parts (et non actionnaires en direct).
Le FCPE est régi par un règlement qui prévoit l’institution d’un Conseil de surveillance qui en contrôle le bon fonctionnement.
Les droits de vote attachés aux actions Nexans sont exercés par le Conseil de surveillance du FCPE.

PEGI

Un Plan d’Épargne Groupe International (PEGI) est un dispositif d’épargne collectif qui permet à chaque salarié, dans le cadre de son entreprise, de se constituer une épargne individuelle à des conditions financières et fiscales avantageuses. Toute somme versée dans le plan est bloquée pendant cinq ans sauf cas de déblocage anticipé prévus dans le plan.

Prix de référence

Le prix de référence = la moyenne des cours d’ouverture de l’action Nexans lors des 20 jours de bourse précédant le 22 juin 2022.

Prix de souscription

Le prix de souscription = 80 % du prix de référence.

Multiple

Coefficient multiplicateur appliqué à la différence entre le prix de référence et la moyenne mensuelle protégée pour calculer la performance.

Moyenne mensuelle protégée

La moyenne protégée est égale à la moyenne des cours de clôture de l’action relevés une fois par mois pendant 60 mois. Elle est dite protégée car si un relevé de cours de clôture de l’action est inférieur au prix de référence, c’est ce dernier qui sera retenu pour le calcul de la hausse moyenne.

 
 
Nexans ACT2022

Souscription

fermée